This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:具有 WMBUS 的 CC1310 -帮助您开始新项目

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1200895/launchxl-cc1310-cc1310-with-wmbus---help-with-starting-a-new-project

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:WMBUSCC1310

您好论坛

我想在 cc1310 Launchpad 上创建一个可以处理 T1和 C1模式的 wmbus 应用程序。 我已经看到了 wmbus 堆栈的层叠强制实现、但我听说要远离它。

是否有任何其他可以使用的模块?

项目资源管理器中是否有可设置运行868MHz 无线电配置的模块、以及运行 wmbus 的示例模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atren:

    我们建议您使用 Stackforce WMBUS 堆栈、我不知道您可能从何处听说不建议您使用该堆栈。

    此堆栈同时支持 C 和 T 模式、并提供示例: https://www.ti.com/tool/WMBUS

    如果您只是想评估无线电、可以使用射频驱动器示例、即 rfPacketTX/RX、rfPacketErrorRate、rfContinuousWave 等。

    此致、

    Arthur