This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:eWOR 与 WOR

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1100, CC1101, CC1200, CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1200999/cc1200-ewor-vs-wor

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他器件:CC1101CC2500、CC1100

您好!
CC1101包括 WOR 和 CC1200 eWOR。 有区别吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    这里有很多不同之处、因此在这里列出所有这些不同之处并不实际。 相反、我将介绍一些要点以及可找到更多详细信息的相关信息。

    eWOR 包括多种不同模式、最常见的是 反馈模式、正常模式和传统模式。 WOR 有一种模式。

    请参阅  SWRU295 和  。  CC1101数据表 (以及它们各自的 WOR/eWOR 寄存器描述)来更清楚地了解 eWOR 提供的其他功能。


    此外、以下应用手册总结了无线电唤醒(WOR)和增强型无线电唤醒(eWOR)之间的差异:

    如上所述、CC112x/CC120x 器件还支持 RX 嗅探模式、以减少接收器等待数据时的电流消耗(利用 eWOR);这是主要差异之一。

    此致、

    扎克