主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433、 CC1312R、ENERGYTRACE、 SYSBIOS、SysConfig、 CC1352R
尊敬的专家:
我有一个 CC1312R Launchpad 和 MSP430FR2433定制板、现在我将尝试通过 UART 发送周期性数据、这里的设置(CC1312和 MSP430)消耗超过5mA、
我已经对 MSP430FR2433使用了 LPM 模式、如果我单独测试 MSP 的功率、仅显示1uA、CC1312R 显示1.7mA (射频数据包 Tx 示例包括 UART 回调函数)
如果我合并两块板的时间功耗增加到5mA 以上,我已经 使用了 UART2_readCancel 和 UART_Close() 函数,但它显示相同的功耗,我找不到我所犯的错误,请指导我解决这个问题...
请告诉我如何使用 power_shutdown 和 power_sleep 函数、以及如何在关断或睡眠时间超过时退出。
此致
Surya.