This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:传感器/收集器通信中断

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1199017/cc1352p-sensor-collector-communication-disruption

器件型号:CC1352P

大家好、我将尝试使用资源中给出的传感器/收集器通信示例。

我必须修改系统、以便可以在传感器和收集器都处于活动状态并配对期间检查是否断开连接。

这些是通过射频进行传感器/集电极通信期间可能出现的不必要结果:

1.收集器电量耗尽、不再工作。 传感器仍在工作。

2.收集器无法传输/接收某些类型的数据包(用户选择的任何用于跟踪的数据包)

3.在天线范围之外,收集器在网络中不再可用

在任何情况下、传感器和收集器都应记录成功/失败的事务。

然后、我将决定是否让传感器休眠、因为收集器不再可用。

您能帮助我指导一下这些可能的情形吗? 如何处理此类事件?

PS。 我已禁用孤立状态。 如果可能、我将避免使用孤立状态。