您好、E2E 专家!
你好。
我要通过两个任务测试一个 Sensor Controller Studio 项目。
一项任务是通过 I2C 从传感器读取测量值、该任务由计时器0使用以下命令每10毫秒触发一次:
//安排下一个执行 evhSetupTimer0Trigger (0、10、2);
另一个任务是"Capacitive Touch for ULPSENSE"示例项目。 默认情况下、此项目使用计时器1。
当我使用任务测试或运行时测试分别测试这两个任务中的任何一个时、它们都能按预期工作。 当我使用运行时测试 功能同时测试两个任务时、在"Capacitive Touch for ULPSENSE"任务中出现了意外行为、其中电容式触控感应的响应明显较差。 当我将传感器控制器驱动程序添加到我的 project_zero 时、我会看到相同的意外行为。 如何解决此问题?
此致、
CSC