This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:TI-wisunfantund 和 OAD 支持

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1228372/cc1312r7-ti-wisunfantund-and-oad-support

器件型号:CC1312R7

您好!

考虑到发布了支持 WiSUN OAD 的最新 CC13XX SDK (7.10.00.98)、并且由于 pyspinel 已更新为支持该功能、是否有任何关于 wisunfantund 何时将更新以支持您的 OAD 解决方案的预计时间?

提前感谢、

Thiago。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thiago、

    它仍在评估中、因为客户仍在使用 pyspinel。 因此,我们没有提供时间表。

    此致、

    Arthur