This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101芯片状态...

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1223919/cc1101-cc1101-chip-status

器件型号:CC1101

您好!

我最近在为一个 CC1101模块获取一些固件来运行方面遇到了一些麻烦、虽然这主要是因为我自己的错误...
我正在使用 Cortex M - MCU 直接通过 SPI 和寄存器访问驱动器件。

我的问题是关于返回的"芯片状态"、即随传输的每个第一个 SPI 字节返回的状态值。
我正在尝试发送、首先通过 Bust SPI 传输填充 Tx FIFO、然后发出 STX 选通、两个传输都始终返回0x0F 作为状态(RDY、空闲状态、 FIFO 空闲)。
最后、连接逻辑分析仪并检查传输、我不仅无法确认正确的值、而且在 GDO0引脚上看到正确的脉冲。
在使用默认配置的情况下、GDO0指示传输的开始和结束。
该脉冲在 STX 选通脉冲后约2us 开始、持续时间也约为2us (32字节传输)。

我的问题是、只有在实际传输的过程中、在 GDO0的上升沿和下降沿之间、才会返回芯片状态"TX"、对吧?
我要说的是、数据表在这方面不太清楚。

我认为同样适用于 Rx、但如果没有到达数据包、则更容易捕捉"Rx"状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解您的问题和/或您的观察。

    IOCFG0的默认配置(复位值)为0x3F。 这意味着 S CLK_XOSC/192在 GDO0引脚上输出。

    SmartRF Studio 的典型设置将 IOCFG0设为0x06。 这意味着信号在 SYNC 发送完毕后生效、并在整个数据包发送完毕后失效。 我假设这是您参考的信号、因为您说" GDO0表示传输的开始和结束"。

    对于您使用的对讲机设置(已启用校准、传输多少前导码和同步字节、数据速率是多少)、您未做任何说明。 但假设您使用 SmartRF Studio 中建议的100kbps 设置、并希望传输5个字节长(长度字节+ 4个有效负载字节)的数据包:

    利用 SmartRF Studio 的设置、无线电将在长度字节、有效载荷和 CRC 之前传输4个字节的前导码和5个字节的 SYNC。 当从 IDLE 到 TX 时、它还将执行合成器校准:

    从 STX 选通到 GDO0生效的时间=(空闲到 TX 时间)+发送前导码的时间+发送同步的时间

                                          = 799us +(4*8)/100000 + (4*8)/100000 = 1.439ms (下图中 A1到 A2)

    GDO0信号将在长度字节+有效载荷+ CRC =(1 + 4 + 2)* 8/100000 = 560us (上图中 A2至 B1)的持续时间内有效。

    如果您在 TX 期间轮询无线电的状态(从 STX 选通后的800 us 开始、直到 GDO0取消置位)、状态字节的 STE[2]位将指示 TX 状态。

    Siri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、感谢您的快速响应。

    IOCFG0的默认配置(复位值)为0x3F。 这意味着 S CLK_XOSC/192在 GDO0引脚上输出。

    您是对的- 我使用的术语不是很正确。
    这是典型设置 IOCFG0D = 0x06。

    您没有说明您正在使用哪些设置(是否已启用校准,

    我从一个 TI 示例开始、下载为"swrc021f.zip"、更明确的是使用"FREQ_868_CC1101"设置的"链接"示例。
    作为参考、此示例位于  swrc021f.zip\C51\examples\Chipcon\srcf04\CCxx00\ex_link 中
    目前、我正在将这些设置与我自己通过 SmartRF Sdudio 生成的其他设置进行比较。

    我 已经将代码的相关部分移植到了我的 MCU、即 Cortex M (STM32)、因此它肯定是不同的。

    此时、我可以看到我的 CC1101寄存器设置生效了、所以我会重新读回这些设置进行 检查。
    通过使用无限的 TX 环路和 SDR 应用、我可以看到会在868MHz 下发生一些实际传输。

    具有两个相同的设置、我使用一个作为发送方、并尝试与另一个一起接收。
    我可以在 调用接收函数时看到发送器报告了 Rx 模式、但还无法成功接收任何数据包。
    地址设置为0、 关闭地址检查。 数据包长度设置为可变长度模式。

    我仍在处理数据表、我想并没有得到每个细节。
    目前我想知道 FIFOTHR 设置的情况、在本例中它是0x07。 我正在尝试发送32字节的数据包。

    例如、ME 运行时寄存器转储。 我学到了 一个难以读回的方法,一个单字节读的 PARTNUM 寄存器...

    配置寄存器--
    29 2E 06 07 D3 91 FF 04
    05 00 00 0C 00 21 62 76
    2D 3B 13 22 F8 62 07 30.
    18 1D 1C C7 00 B0 87 6B
    F8 B6 10 EA 2A 00 1F 41.
    00 59 7F 3F 88 31 09 00

    状态寄存器--
    -- 0F 4F 3F 1F 2 F 0F 0F
    0f 0F 0F 0F 0F 0f 81 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 FIFOTHR、您用它做什么?

    如果您将代码基于  ex_link、则不使用阈值。

    使用 CC1101时、可以写入用来发送和接收数据包的最简单的代码如下:

    1) 1)按照 数据表中的第19.1.2节进行手动复位

    2) 2)在 SmartRF Studio 中为推荐的某个 PHY 写入建议的寄存器

      等等

    // Address Config = No address check 
    // Base Frequency = 867.999939 
    // CRC Autoflush = false 
    // CRC Enable = true 
    // Carrier Frequency = 867.999939 
    // Channel Number = 0 
    // Channel Spacing = 199.951172 
    // Data Format = Normal mode 
    // Data Rate = 249.939 
    // Deviation = 126.953125 
    // Device Address = 0 
    // Manchester Enable = false 
    // Modulated = true 
    // Modulation Format = GFSK 
    // PA Ramping = false 
    // Packet Length = 255 
    // Packet Length Mode = Variable packet length mode. Packet length configured by the first byte after sync word 
    // Preamble Count = 4 
    // RX Filter BW = 541.666667 
    // Sync Word Qualifier Mode = 30/32 sync word bits detected 
    // TX Power = 0 
    // Whitening = false 
    // PA table 
    #define PA_TABLE {0x50,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}
    
    static const registerSetting_t preferredSettings[]= 
    {
      {CC1101_IOCFG0,      0x06},
      {CC1101_PKTCTRL0,    0x05},
      {CC1101_FSCTRL1,     0x0C},
      {CC1101_FREQ2,       0x21},
      {CC1101_FREQ1,       0x62},
      {CC1101_FREQ0,       0x76},
      {CC1101_MDMCFG4,     0x2D},
      {CC1101_MDMCFG3,     0x3B},
      {CC1101_MDMCFG2,     0x13},
      {CC1101_DEVIATN,     0x62},
      {CC1101_MCSM0,       0x18},
      {CC1101_FOCCFG,      0x1D},
      {CC1101_BSCFG,       0x1C},
      {CC1101_AGCCTRL2,    0xC7},
      {CC1101_AGCCTRL1,    0x00},
      {CC1101_AGCCTRL0,    0xB0},
      {CC1101_WORCTRL,     0xFB},
      {CC1101_FREND1,      0xB6},
      {CC1101_FSCAL3,      0xEA},
      {CC1101_FSCAL2,      0x2A},
      {CC1101_FSCAL1,      0x00},
      {CC1101_FSCAL0,      0x1F},
      {CC1101_TEST0,       0x09},
    };

    发送:

    3) 3)在 TX 板上、将长度字节(32)+ 32个有效载荷字节写入 TXFIFO

    4)选通 STX

    接收:

    3)频闪灯 SRX

    如果监视电路板、则会看到 RX 和 RX 电路板上的 GDO0均有效和无效。

    如果 RX 板上的此引脚上未发生任何情况、则意味着无线电没有接收到数据包。

    如果您未收到任何信息、则可能是硬件出现问题。 你自己做了板,如果是,什么参考 您是否遵循了该设计。

    Siri.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    关于 FIFOTHR、您用它做什么?

    如果您将代码基于  ex_link、则不使用阈值。

    [/报价]

    我想它没有真正的影响,至少我理解它。

    使用 CC1101时、可以写入用来发送和接收数据包的最简单的代码如下:

    1) 1)按照 数据表中的第19.1.2节进行手动复位

    [/报价]

    我要尝试一下。
    如前所述、我曾看到 GDO0使用逻辑分析仪对 Tx 尝试进行置位。
    我愚蠢地尝试它通过单步调试器之前...
    到目前为止、我还无法 正确接收数据包。
    我将使用您的建议设置进行尝试、并 通过 RTL-SDR 应用程序确认正确发送。

    至于配置设置、我主要使用来自链路示例的设置、但 PKTCTRL0/PKTCTRL1 和 PKTLEN 值除外。
    我已经使用 SmartRF Studio 创建了寄存器设置、但它们基本上是相同的。

    我使用的硬件是商业电路板、接线由我自己完成。
    指向 Shop AD for module 的链接(虽然不是英文) : www.makershop.de/.../
    这些模块的广播频率为868MHz。
    据我所知、信号频率不受 CC1101的限制、而可能受板上的频带滤波器的限制。  
     此板没有原理图。

    尽管我从发送器芯片获得了合理的 SPI 响应、并看到石英振荡器(26.0MHz)与 SmartRF Studio 的默认 设置相匹配、并提到了链接示例设置。
    作为天线、我焊接在大约6.5英寸(大约17厘米)的导线上。

    PS:
    检查 SmartRF Studio 寄存器设置时、我看到很多记录在案的寄存器缺失。
    我假设这些值对频率、调制和 数据包设置没有实际影响、并将保留记录的默认值。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 使用 SmartRF Studio 中的设置。 仅写入代码导出中显示的寄存器。 对于初始测试、不对  PKTCTRL0/PKTCTRL1 和 PKTLEN 寄存器执行任何操作(无需传输32字节的数据包)。

    您从 Studio 获得的设置将无线电配置为可变数据包长度模式、这意味着您需要将数据包长度作为第一个字节写入 TXFIFO:

    例如:32、Data1、Data、2、..... 、Data31、Data32 (总共33字节被写入 TXFIFO)

    我不熟悉您正在使用的硬件、但我假设当它用于868MHz 时、它可以在整个频带(779 - 928MHz)中使用。

    Siri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确定。 使用 SmartRF Studio 中的设置。
    您从 Studio 获得的设置将无线电配置为可变数据包长度模式,这意味着您需要将数据包长度作为第一个字节写入 TXFIFO:

    我首先尝试了两者、然后仅尝试第二个-将数据包长度添加为第一个字节。

     第二点是我的问题-使用合适的长度字节、数据包接收正常工作。
    因此、频率、调制解调器和数据包配置设置本质上不是问题所在、而是正确的实现方式。

    我对地址检查、PCTCTRL 设置和数据包长度进行了实验、但显然没有采用正确的方法。
    虽然我已经注意到这些额外的配置相关字节(地址,长度)的数据包在数据表中, 它转义了我的不知何故...

    现在接待基本正常、 剩下的问题很容易解决。

    谢谢。
      弗兰克


    PS:

    我不熟悉您正在使用的硬件,但我假设当它用于868 MHz 时,它可以用于整个频段(779 - 928 MHz)。

    虽然我是一名软件专家、没有硬件/射频专家、但这些人看起来只是 R 和 C。 可能是一阶带通、用于限制对其他频带的干扰。
    我怀疑有一个针对 SparkFun & Co 的半商业设计、它 主要是实施 数据表中的 TI 参考原理图。
    查找电路板的原理图也在我的列表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我可以添加相关的跟进问题...

    如果启用了可变大小数据包并且在 Tx 侧以适当的长度字节为前缀、则此长度字节为 不会 Rx 侧消耗的所有能量、对吧?
    换句话说 、它留在 Rx FIFO 中、必须由 MCU 进行处理。
    数据表明确指出地址字节(如果被启用)留在 Rx FIFO 中、以及两个可选附加的状态字节(CRC、LINK、RSSI)。
    在 长度字节方面、文档没有那么明确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    在同步字之后接收到的所有内容都始终放入 FIFO 中。 使用固定数据包长度模式时、放入 RX FIFO 的字节数由 PKTLEN 给出。 当使用可变数据包长度模式时、RX FIFO 中接收到的字节数由长度字节给出(SYNC 后接收到的第一个字节)。

    Siri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提出问题的原因是在调试过程中观察到的内容有点令人困惑。
    我在发帖后继续进行调试、能够更深入地进行深入探讨。

    我观察到、对于第一个 Rx 数据包、长度字节"丢失"。
    RXFIFO 寄存器少报告一个字节、从 FIFO 读取的数据中实际上缺少长度字节。

    该设置使用可变长度模式(PKTCTRL0 = 0x05、PKTCTRL1 = 0x0)和固定数量的具有已知内容的数据字节(长度字节、后跟32个字节、索引=值)。  Tx 设置每秒反复发送相同的数据包、并且 在我开始调试接收器之前已经运行了几分钟。

    所有 后续的 Rx 数据包都延长了一个字节、并以预期的长度字节作为前缀。
     否则、两种情况下的数据包内容都是正确的。

    这不是让我困扰很多、但在勘误表文档的数据表中找不到任何有关该行为的提示。

    我的 接收代码几乎与 TI 示例中的代码相同。 函数名称、typedef 和注释大部分保留为原样:

    uint8_t  PckReceive (BYTE *rxBuffer)
    {
      UINT8 pcklen, bytes;
    
      halSpiStrobe (CC1101_SRX);
    
      // wait for GDO0 to toggle
      wait_GDO0_high ();
      wait_GDO0_low ();
    
      // this status register is safe to read since it will not be updated after
      // the packet has been received (See the CC1100 and 2500 Errata Note)
      bytes = (halSpiReadStatus (CC1101_RXBYTES) & BYTES_IN_RXFIFO);
      if (bytes == 0)
        return 0;
    
      // Read data from RX FIFO and store in rxBuffer
      if (bytes <= BUFFER_SIZE)
      {
        halSpiReadBurstReg (CC1101_RXFIFO, rxBuffer, bytes);
        return (bytes);
      }
    
      // ...else
      halSpiStrobe (CC1101_SIDLE);
      halSpiStrobe (CC1101_SFRX); // Flush RX FIFO
      return FALSE;
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 SmartRF Studio 中的建议设置、它们会使用可变数据包长度模式并附加2个状态字节。

    这意味着如果从空 RXFIFO 开始、并且在数据包接收信号生效之前不检查 FIFO、则可以从 RXBYTES 寄存器中读取 NUM_RXBYTES。

    如果长度字节为32、RXBYTES 将为35 (I length 字节(32)、32个有效载荷字节和2个状态字节)

    如果您发送以下数据包:

    0x20、DATA1、Data2、…、Data32、 CRC1、CRC0

    您无法接收 DATA1、Data2、…、Data32、Status1、 STATUS0而 RXBYTES 为34

    如果 RXBYTES 显示34、这意味着长度字节存在错误、并且 RXFIFO 中的第一个字节为31 (0x1F)。

    如果您有使用推荐设置并从 RXBYTES 读取34个数据以及从 RXFIFO 中第一个字节读取32个数据的测试用例、请分享一个显示此情况的 SPI 图。

     Siri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    最近调试花了我一点时间。

    我检查了发送的字节数和顺序、但似乎没有错误、因为我首先怀疑。
    但是、我 在进入 Rx 模式之前添加了 Rx-FIFO 刷新、结果现在一直相同。
    这意味着第一个数据包与随后的数据包没有什么不同。

    对于发送33字节(32个数据字节+前缀大小)、我接收到34个字节。
    相关设置为 PKTCTRL0 = 0x05、 PKTCTRL1 = 0x00 (CRC 启用、可变大小、无地址检查、无附加、无自动刷新)。
    在一次总 存取中完成对发送数据包的写入和对接收 FIFO 的读取。

    我在调试控制台上打印相关的值、它们看起来是这样的:

    RXBYTES = 22
    PCK 数据:
    21 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E
    0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E
    1F FF
    RXBYTES = 22
    PCK 数据:
    21 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E
    0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E
    1F 8C.
    RXBYTES = 22
    PCK 数据:
    21 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E
    0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E
    联系我们93.

    所有值均为十六进制。
    RXBYTES 值是状态寄存器内容。
    第一个数据字节是大小、这是我在发送例程中写入的值。
    不确定 最后一个值是什么、我 禁用了 append_status 位。
    由于 CRC 对于相同的数据是相同的、因此也不能是 CRC。

    如果长度字节为32,RXBYTES 将为35 (I length 字节(32)、32个有效载荷字节和2个状态字节)


    我对这种情况的解释是、在本例中我应该会得到33 (0x21)、即禁用附加。
    或者这不正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解问题所在。

    SYNC 后接收到的第一个字节为0x21 (33)、之后传输接下来的33个字节。 这意味着总共34个字节放置在 RX FIFO 中、这也是 RXBYTES 寄存器正确显示的内容(0x22 = 34)(无附加状态字节)

    您是否声称正在向 TXFIFO 中写入除0x21以外的另一个长度字节?

    如果您要与我分享您的 TX FIFO 写入和 STX 选通以及 RX 端 SPI 通信的 SPI 图(所有4条线)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,不确定我是否理解这一点。。。  

    我实际上会写入33个字节(0x21)-首先写入一个长度字节、然后写入32个(0x20)数据字节。
    因此、我希望接收33个字节、而不是34个字节。
    我不确定该额外字节(末尾)是什么。

    我也不知道该怎么说。"
    在紧接 TX 选通之前从发送器读回 TXBYTES 寄存器值时、我得到了0x21/33、这符合预期。
    将发送器和接收器都设置为 固定的数据包长度(PKTCTRL0 = 0)、我得到了预期结果、32字节。

    同步后接收的第一个字节(无线电)为0x21 (33),在此之后将接下来的33个字节放在无线空间中。 这意味着总共有34个字节放置在 RX FIFO 中、这也是 RXBYTES 寄存器正确显示的内容(0x22 = 34)(无附加状态字节)

    这一点我不能完全理解。
    正如您 所说的、这似乎意味着长度字节本身 是  包括在长度值中。 因此、对于 后面的数据字节0x20、我必须给出值0x20、而不是0x21、对吧?
    我曾经包括长度字节本身-这可能不正确。
    解释了很多 -这种随机的最后一个字节可能不是填充字节或未写入 Tx FIFO 的内容。

    因此、我认为问题在于我这边的数据表解释。
    我可以设置逻辑分析仪会话、并提供 PulseView 结果文件或屏幕截图。
    但我认为这 可能没有必要。

    如果这确实正确、并且在计数中包含长度字节本身不正确、您可以将该线程标记为已解析。

    非常感谢您的光临,为您带来的不便我们深表歉意! ;-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要传输32个有效载荷字节、则长度字节应为32:

    您应该向 TX FIFO 写入:

    0x20, // Length
    
    0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F, 0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18, 0x19, 0x1A, 0x1B, 0x1C, 0x1D, 0x1E, 0x1F, 0x20 // 32 bytes of payload

    该长度总共为33字节(1个长度字节+ 32个有效载荷字节)、TXBYTES 应为0x21

    如果您要将0x21作为长度字节写入 TX FIFO、将32个字节以上、则 TX FIFO 将下溢、并且在 RX 端、您将接收34个字节(因为长度字节为0x21)、 并且您的最后一个字节将是噪声、因为这是发送器未发送的内容(已下溢)。

    Siri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的。
    使用可变数据包长度和正确长度字节(0x20)对其进行尝试、工作正常-所有 RXFIFO 寄存器和数据值都匹配。

    请注意、我对 发送方和接收方使用相同的代码。 至少设置部分(包括发送器设置值)是相同的。
    我在加电时检查用户按钮、按下按钮后、评估板 仅用作发送器、否则仅用作接收器。
    发送和接收循环发散有所必要。

    不管怎样-如上所述。我的 问题已解决。 再次感谢。