This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:TI-15.4-stack 协处理器

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1228824/cc1352p-ti-15-4-stack-co-processor

器件型号:CC1352P

大家好

 

我现在使用 CC1352P 来开发 TI 15.4 Stack、因为这种开发是必要的 UART 通信、所以我要使用 TI 15.4 Stack 提供的协处理器。 目标是创建网络、加入设备并以单播和广播方式发送消息。

本文以"TI-15.4-stack 协处理器"为基础。

我对协调器创建网络有以下命令顺序、我不知道以下顺序是否正确:

1. 协调器的命令顺序如下:

MAC_init ->用于启动

MAC_SET_REQ ->对于配置 MAC PIB、如:MAC_COORD_EXTEND_ADDRESS、MAC_COORD_SHORT_ADDRESS、MAC_PAND_ID、MAC_LOGIC_CHANNEL、MAC_CHANNEL_PAGE

MAC_SECURITY_SET_REQ ->用于 MAC 安全性 PIB

MAC_START_REQ ->用于启动网络和 PAN 协调器

 

终端设备的命令顺序如下:

MAC_init

MAC_SET_REQ

mac_channel_page

MAC_SECURITY_SET_REQ

MAC_Associate_Req ->用于加入网络

 3.以单播/广播方式发送消息

MAC_DATA_REQ

 

您可以提供的任何信息都将非常有用、我也感谢您的建议。

 

此致、

Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    在开始开发之前、我建议先简要了解一下我们的 Simplelink Academy。  

    我们在这里提供了一个使用 Linux 网关运行协处理器的开箱即用示例: TI 15.4-Stack - Linux 网关 Project Zero 。

    使用该值可能有助于您了解协处理器的工作原理。

    此致、  

    Alex