This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:SmartRF Studio 7参数设置

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1228872/cc1201-smartrf-studio-7-parameters-setup

器件型号:CC1201

您好!

我正在使用 CC1201执行一个项目、以接收频率范围为430-470MHz、12.5kHz 通道间距、数据速率为512bps 的信号。 我有适用于此项目的自定义板、而不是评估板。  

我不确定如何使用上面介绍的参数对其进行设置。 根据我研究的内容、SmartRF Studio 可用于生成寄存器值。 我试图在网上学习它,但它仍然是非常令人困惑几个小时的研究。 尤其是 RX 滤波器带宽和偏差值。 有人能帮我解决这些问题吗?  

提前感谢。