您好!
使用 CC1200-EMK 通过监测 GPIO MARC_2PIN_STATUS[0]来测量各种长度、20K 速率的2-FSK 数据包的 TX 时间。 测得的 TX 持续时间长于我的计算所示。 例如、实现不带前导码、2字节同步、15字节有效载荷、2字节 CRC、 CC1200_PA_CFG0 = 0x54的标准数据包格式。 我计算出的 TX 持续时间为 7637.5us ((.375*。00005* 2)+(152*。00005))。 但是、我测量的值是~7646.36us。
1) 1)我在计算中是否缺失了一些东西?
2) 2)在写入固件之前、我需要能够在2-FSK 和4-FSK 下针对多种不同的数据速率和数据包类型/长度计算准确的传输时间。 是否有可用于此目的的公式或电子表格?