This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:许多网站链接都在资源浏览器中使用了 Simplelink SDK

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1226650/launchxl-cc1310-many-website-links-are-broken-in-the-resource-explorer-with-the-simplelink-sdk

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310、LAUNCHXL-CC1352P1

您好、专家!

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ABgewgXgCWClARhbt0xIEg__cc13xx_devtools__FUz-xrs__LATEST

客户 希望使用上述的入门演示、但该链接在尝试转到 code.Packet TX 时提供错误。 这是许多链接所共有的。

https://dev.ti.com/tirex/explore?link=Software%2FSimpleLink%20CC13x0%20SDK%2FExamples%2FDevelopment%20Tools%2FCC1310%20LaunchPad%2FTI%20Drivers%2FrfPacketTx

给出错误:
无法解析 Rex 3链接"Software/SimpleLink CC13x0 SDK/examples/Development Tools/CC1310 LaunchPad/TI Drivers/rfPacketTx":链接中预期的基础节点

u@dev.ti.comRac.../bundle.js:2:802358 u/<@â...https://dev.ti.com/tirex/built/bundle.js:2:296704 r@dev.ti.com /bundle.js:2:297285 t/r.onreadystatechange@dev.ti.com .../bundle.js:2:153558

在网上找不到关于它的任何信息。

请为您提供帮助。 谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道有几个链接在4.20 SDK 中不起作用、但不幸的是、此 SDK 未定期更新、因此无法保证何时会修复。

    如果有链接不起作用、请将 URL 发送到链接所在的页面、然后屏幕截图显示您正在尝试使用的链接、看看我能否确定链接应该指向的位置。 如果我只是接收到一个损坏的链路、我无法找到应该链接到的位置。

    根据您的上述说明、我想它是 rfPacketTX 和 rfPacket RX 的链接不起作用:

    rfPacketTx (TI.com)

    rfPacketRx (TI.com)

    Br

    Siri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Siri、

    谢谢你。 客户回应:

    4.20似乎是最新版本。 为什么我希望这些链接不起作用?

    LAUNCHXL-CC1352P1仍在 TI 上销售、似乎显示其仍在供货。 我在7.10中有相同的问题。

    您发送的链接是可行的、但这似乎是一种特殊情况、可以手动找到链接。 在这种情况下、Project0也被称为别处。 其他项目则称为 Project0。

    这里有更多示例。 这些链接都不起作用。 我使用的最新 Chrome 为 Ubuntu 22.04,但这些不适用于我拥有的任何设备或浏览器。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AODkl50BSLYppgpqJCyTAw__cc13xx_devtools__FUz-xrs__LATEST&placeholder=true

    这样会产生相同的误差。

    如果我手动查找它、我想我可以找到类似的东西。 区别似乎只是在链接中比较了"软件"与"嵌入式软件"。

    我想知道该项目实际上存在于某个位置可以解决此问题。 从"嵌入式软件"开始似乎可以工作、但从"硬件套件和电路板"开始、这正是 Launchpad 项目的起点。

    这是一个非常意外的地方,有破损的链接。 至少现在我可以手动找到它们。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到硬件套件和电路板下的链接是指 CC13x2 26x2 SDK、而不是 SimpleLink CC13xx CC26xx SDK、后者是应对 CC13x2器件使用的 SDK (SimpleLink CC13xx CC26xx SDK (TI.com))

    需要更新这些链接。

    Siri.