This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:SysConfig 中用于一个主器件实例的多个 I2C 总线

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1227130/cc1312r7-multiple-i2c-busses-for-one-master-instance-in-sysconfig

器件型号:CC1312R7
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

您好!

在我们的设计中、我们跨两个 I2C 总线分离了 I2C 器件。 这两种总线绝不会同时使用、因此我们希望由单个 I2C 主器件实例处理。 是否可以使用 SysConfig 实现此配置? 在尝试操作中、添加第二条总线时、"I2C 外设"和引脚的资源冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该可以使用 I2C 引脚配置并具有两个不同的 I2C_Params 实例

    然后、您可以初始化这两个结构、让其中一个结构指向新的引脚配置。

    有关详细信息、请参阅以下内容:

    I2CCC26XX_I2CPinCfg 结构参考(TI.com)

    Siri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么在 SysConfig 中、我将仅配置一条总线、然后直接在代码中遵循您的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速跟进:当引脚未使用时、您建议我在引脚上配置什么拉动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    有关 I2C 上拉电阻的计算、请参阅以下应用报告。

    https://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf?

    此致、

    Hg.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 我们有上拉、当引脚没有多路复用至 I2C 模块时、我曾考虑过 GPIO 配置-上拉、下拉或没有上拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我将它们用作上拉电阻器、以便在不使用总线时不会发生意外情况。

    此致、

    Hg.