This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:闪存工具

Guru**** 2536180 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1229512/cc1352r-flash-tool

器件型号:CC1352R

您好!

是否可以通过 ST-Link (V3PWR、V3MNIE、V3MNI...)对 CC1352R 进行编程/闪存/擦除/验证? ? 或者它只能与 Elptronic、 XDS110、XDS200一同使用。。。

BR Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    从技术角度而言、您可以使用 ST-Link UART 引脚通过 CC1352R 内置串行引导加载程序对器件闪存进行编程、但我不建议这样做。

    实际上、您最好获取一个 XDS110。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 为什么不推荐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、它不是我们可以提供支持的 TI 工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 了解。 还有一个问题:使用 STLink SWD 模式也无法实现? SWD 和 cJTAG 是否兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    cJTAG 和 SWD 是不同的协议。

    CC1352r 不支持 SWD。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。 CC2642也不支持 SWD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2642与 CC1352属于同一个系列、因此它实际上也不支持 SWD。

    我们最新的器件 CC2340Rx 使用 SWD 作为其调试接口: https://www.ti.com/product/CC2340R5

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题:对于 CC2340Rx、我可以在 SWD 模式下使用 STLink?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian、

    我不这么认为,这不是我们要测试的东西。

    但是、您可能已经看过 openocd/black 魔术调试器、但据我所知、到目前为止、这些调试器都不支持 CC2340。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。