This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1228321/cc1312r-cc1312r

器件型号:CC1312R

嗨、团队:

下拉 CC1312R 的 DIO11但仍无法进入引导加载程序模式、sblAppEx.exe 程序仍显示 CC1312R 无法响应。 您是否需要任何其他操作?

测试了 bim_offchip_cc1312R1。DIO11拉至低电平、它应该已进入引导加载程序模式、但显示超时

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是在 Launchpad 上执行、还是在定制器件上执行?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的开发板1321R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是否可以尝试改用 DIO5? 我提出问题的原因是有一些部件连接到 Launchpad 上的引脚、如下所示:

    此致、

    Arthur