This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:电路板复位操作

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1231398/launchxl-cc1312r1-board-reset-actions

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC1312R

我正在使用 Uniflash 将程序加载到 TI Launchpad cc1312r1开发套件中。 如果我使用"Board reset"选项、将程序加载到电路板后、串行输出会在一段时间后卡住、我需要断开电路板并重新连接、以便串行输出再次开始打印。 如果我使用"Board Reset (free run)"选项、则串行输出工作正常。 电路板复位和电路板复位(自由运行)之间有何区别? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来这可能与与 XDS110调试器的交互相关。

    两个复位操作之间的主要区别是:

    • 电路板复位: 这会复位电路板、然后使 XDS110调试器保持与目标的连接。  
    • 电路板复位(自由运行): 这将使 XDS110调试器与目标完全断开连接。

    因此、使用"free run"选项时、XDS110调试器根本不会与 CC1312R LaunchPad 交互(即不会定期轮询目标的状态、忽略断点等)。

    此致、

    扎克