请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1310 主题中讨论的其他器件:CC1310
CC1310 SPI 主器件从发送到读取数据、SPI MOSI 线路将输出高电平、该问题将导致 SPI 从器件接收到一些意外的错误数据、
我尝试在发送数据和读取数据之间增加100ms 的间隔、但由于 SPI 主器件处于读取状态、MISO 输出高电平、SPI 从器件仍会接收到一些错误数据、
我想知道 SPI 从器件如何在 SPI 主器件处于读取状态时避免在 MOSI 线路中接收数据。