This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:SysConfig SDK 迁移至较新的 SDK。

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1231681/cc1352r-sysconfig-sdk-migration-to-newer-sdks

器件型号:CC1352R
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

大家好!

我正在尝试将我们的工程从 sdk simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03迁移 到 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98。

我想查询是否有简单的方法迁移 SysConfig 文件、以便我不必手动配置 GPIO、计时器等...

目前尝试了文章 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_sysconfig_projects.html#copying-sysconfig-settings-to-another-project 中的程序

但是获得如下所示的构建错误:

请告知?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krish:

    是否针对同一器件和 LaunchPad 从 SDK 迁移到 SDK?

    您可以将计时项目的 SysConfig 文件与两个 SDK 相比较、以查看基线差异、然后或许可以添加项目所需的更改。

    此致、
    SID