This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:TIRTOS 6/7和执行图

Guru**** 2415700 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1232912/lp-cc1352p7-tirtos-6-7-and-execution-graph

器件型号:LP-CC1352P7
Thread 中讨论的其他器件:SysBiosSysConfig

您好!  

Execution Graph 是否可以与任何启用 SYSCFG 的 RTOS/SDK 版本一起工作?  

我看到的一切都指向"否"  

在 syscfg 中、在"TI utils run-time -> execution graph"-> ExGr_sysbios i 中  

无法渲染选择

错误:没有此类资源:/ti/utils/runtime/ExecGraphAdapter.syscfg.js

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    不支持对 TIRTOS7进行执行分析。  

    TIRTOS6上似乎支持执行分析。

    此处、我从支持 TIRTOS6的旧 SDK 构建了一个项目。 我使用的是 SDK 5_20。 我已经对此进行了尝试。

    这些工程具有 SysConfig 和 TIRTOS6 (tirtos_builds_cc13x2_cc26x2_debug_ccs)。 但您无法使用 SysConfig 配置 TIRTOS。  

    针对 TIRTOS7引入了 SysConfig 中的 RTOS 可配置性。

    此后、没有计划支持 TIRTOS7上的执行分析图。

    希望这对您有所帮助。  

    此致、
    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个令人沮丧的人。 感谢澄清 Tho。