嗨、团队:
我的客户遇到了以下问题:
我烧毁并在 LAUNCHXL-CC1310开发板上编写了 rfPacketErrorRate 代码、想要使用信号分析器进行解调、但遇到了一些问题。
首先、我在代码中选择了 HSM 模式。 这个模式在此代码中使用8FSK 调制吗? 对应的符号速率是多少?
其次、为了更好地定位发送的封装、我在 TX 中的以下位置修改了封装内容。 C:
pPacket[dataOffset + 0] = packet[dataOffset + 0] = (uint8_t)(seqNumber >> 8);
pPacket[dataOffset + 1] = packet[dataOffset + 1] = (uint8_t)(seqNumber++);
uint16_t i;
for (i = dataOffset + 2; i < config->payloadLength; i++)
{
// pPacket[i] = packet[i] = rand();
pPacket[i] = packet[i] = 0xf0;
}
我是否可以询问此修改是否生效?
由于我无法在信号分析器上找到前导码和同步解调等相应的代码字、我是否可以询问 rfPacketErrorRate 工程是否会处理数据包内的数据? 如何成功实现数据解调?