This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:SmartRF Studio 上的最大 TX 数据速率

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1231568/cc1310-max-tx-data-rate-on-smartrf-studio

器件型号:CC1310

大家好

我的客户使用 CC1310EVM 和 SmartRF Studio 开发软件。

问题1. 使用低于1GHz 频率、我们可以将移频键控仅设置为 GFSK? 无法 QAM?

问题2. 在该器件中、如果设置了波特率、波特率等于数据速率? 因为移键控只能使用 GFSK。   

问题3. 在 SmartRF Studio 中、我已允许在 RX 滤波器带宽中将频率设置为3767.4kHz。 这意味着器件的最大 TX 数据速率为1996k 波特和1996k bps?  

谢谢。

GR