This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:关于使用 CC1320 SDK 构建原始 protochol Sub-1GHz 通信

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1231734/cc1310-about-build-original-protochol-sub-ghz-communication-using-cc1320-sdk

器件型号:CC1310

大家好

我想查看有关 simplelink SDK CC13xx 的任何信息。

问题1: TI 15.4-stack 是适用于低于1GHz 的免费低频率原型堆栈。 而且此堆栈不包括 Cortex-M0 (RF 内核)软件。

 是这样吗?

问题2. 我们可以获得 Cortex-M0软件吗? 是否编程、以及 M0只能通过命令访问?

(命令例如 https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13x0_sdk/2.20.00.38/exports/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/rf-core/index.html)

谢谢。

GR