This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:输出电平

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1233556/cc1310-output-level

器件型号:CC1310

大家好、

电源1.9V。 电源模式使用内部直流/直流模式。

在当前测试期间、DIO5被拉高、发现 DIO 电平为1.9V。 在重复加电断点测试期间、特定的可能性是、DIO 电平只拉高至1.44V。 根据手册的第29页、当提供1.8V 电压时、输出电压应该大约为1.54V。

1) 1)通常、IO 端口的输出电平应与其输入电平相关。 为什么 DIO 输出电平比输入电平低大约0.3V?

2) 2)如果输出电平按照手册在1.44V 正常、为什么 DIO 会被拉高至1.9V?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IO 端口的输出电平通常为 VDDS - 0.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、电平是在 DIO 提供给定电流量时给出的。 输出级基本上是一个反相器。 如果 DIO 未加载、PMOS/NMOS 将能够将输出驱动到非常接近电源轨的位置。 电流负载增加时、输出电压与电源轨的差值将更大、如果负载过高、输出将不会是有效的 CMOS 电平。 另一种读取数据表的方法是从 DIO 获得并且仍具有有效 COMS 电平的电流大小。