This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:CC1190最大数据速率

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1233280/cc1190-cc1190-max-data-rate

器件型号:CC1190
主题中讨论的其他器件: CC1310

大家好

我的客户正在开发 CC1310 + CC1190。

并且我发现该组合不支持高速模式。

来访问 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AMIkafnLqF4XiG-e9SM9Zw__com.ti.SIMPLELINK_CC13X0_SDK__eCfARaV__LATEST 

--

问题1. 我认为 CC1310支持高速模式(4Mbps 模式)、

 CC1310+CC1190组合不支持 HSM、因为 CC1190无法高速通信。

是这样吗?

问题2. CC1190支持多快的数据速率?

谢谢。

GR