主题中讨论的其他器件: CC1101、 CC1120
你(们)好。
任何微控制器可以实施 BPSK 或 QPSK 调制技术吗?
谢谢你...!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
任何微控制器可以实施 BPSK 或 QPSK 调制技术吗?
谢谢你...!
您好!
请参阅:
有一篇(非 TI)博客文章讨论在我们的其中一款器件(CC1110-CC1111)上实施 BPSK、但其具体细节却相当少: https://www.tablix.org/~avian/blog/archives/2016/06/ultra_narrowband_and_bpsk_on_ti_cc_chips/
简而言之、这些调制方案得到的支持并不多-所支持的内容在已连接的 E2E 线程中进行了详细说明。
此致、
扎克
1.How to convert digital data into RF data?
这是收发器或片上系统(SoC)的功能之一。
2.What are the parameters need?
不清楚您在此要求什么-请澄清。
3.Any IC has generate Modulation technique ?
如果您想知道我们是否有实施 BPSK 或 QPSK 的 IC、请参阅我对您最初发布的有关无线连接产品的答复。
1. CC1110-CC1111包含 CC1101收发器。 我们公布的详细信息可在中找到 CC1101数据表: https://www.ti.com/lit/swrs061 - 图9. 指定 第6节 提供了收发器的简化方框图。
2. 您可以尝试一种与以下线程中描述的方法相似的方法,至少对于 CC1120收发器(在 I 和 Q 路径中使用来自 ADC 的原始数据):
TX 以射频频率的直接合成为基础、因此不存在 IQ DAC、所以在 TX 中无法使用该方法、所以您的选项将受到更大的限制(TX 中的 BPSK、在原始答复中详述)。 您曾询问过 BPSK 和 QPSK、因此您的确切要求非常重要。 例如、CC1101支持 MSK (也称为差分偏移 QPSK)。
此致、
扎克