This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRFTM-STUDIO: SMATRF Studio 7不能打开 DECISVE 控制面板

Guru**** 1764025 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC1352R, LAUNCHXL-CC2640R2, UNIFLASH, CC1352P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1220367/smartrftm-studio-smatrf-studio-7-can-not-open-decive-control-panel

部件号:SMARTRFTM-STUDIO
主题中讨论的其他器件:LPSTK-CC1352RCC1352RLAUNCHXL-CC2640R2UNIFLASHCC1352P

大家好

 我已通过 USB 将 LPSTK-CC1352R 和 LAUNCHXL-CC1352P-4连接到计算机、并且已 启动 SmartRF Studio 7。启动窗口消息如下所示:

当我打开 CC1352R 器件控制面板时、错误消息如下所示。

 SmartRF Studio7不知道  LAUNCHXL-CC1352P-4板上的器件、当我打开器件控制面板时、错误消息如下所示。

SmartRF Studio7 版本:2.28.0

此致、

TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TDY:

    首先让 LAUNCHXL-CC1352P-4运行可能是最简单的方法;随后、您可以使用该板上的 XDS110来连接 LPSTK-CC1352R。

     LAUNCHXL-CC1352P-4上的跳线是否全部连接在一起、如下图所示?


    请参阅以下链接、了解有关这方面的更多信息:

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zack

    也许我没有清楚地表明自己、但我实际上使用了3个硬件:LPSTK-CC1352R、LAUNCHXL-CC1352P-4、LAUNCHXL-CC2640R2。

     LAUNCHXL-CC1352P-4、LAUNCHXL-CC2640R2通过 USB 连接到计算机。 但是、它们无法与 SmartRF Studio 7正常配合使用、正如我在第一篇文章中提到的。

     

    是 LAUNCHXL-CC1352P-4上的跳线、所有这些跳线的连接方式如图所示。

    此致、

    TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LAUNCHXL-CC1352P-4上的跳线均已连接、如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TDY:

    如果连接了 LaunchPad 且跳线安装正确、则 LaunchPad 应该开箱即用; 您之前是否使用过该板?

    如果您使用 UniFlash: https://dev.ti.com/uniflash/ 并且仅插入 LAUNCHXL-CC1352P-4、是否会自动检测到器件?

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack

    UniFlash 已连接 LAUNCHXL-CC2640R2 和 LPSTK-CC1352R。

    UniFlash 已连接 LAUNCHXL-CC1352P-4。

     我刚有几天时间、已经使用 LAUNCHXL-CC1352P-4运行了几个程序。

    此致、

    TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack

    我现在仅将 LAUNCHXL-CC1352P-4连接 到计算机、但  SmartRF Studio7仍无法找到器件。

    此致、

    TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在运行可能连接到 LAUNCHXL-CC1352P-4的任何其他软件?

     连接 LAUNCHXL-CC1352P-4电路板并点击"开始"后、请在 UniFlash 中尝试以下操作。

    1. 转至"设置和实用程序"。
    2. 擦除闪存的"所有未保护扇区"。
    3. 关闭 UniFlash。
    4. 断开/重新连接电路板 、并使用 SmartRF Studio 再次尝试该器件。

    对于 LPSTK-CC1352R、您必须拆下 LAUNCHXL-CC2640R2板的所有接头、才能将 XDS110与 LPSTK-CC1352R 配合使用(您不能同时使用 LAUNCHXL-CC2640R2)。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zack

    我执行了以下步骤:

    1.重新启动计算机,

    2.runing UniFlash。

    3.

    4.

    重新启动 LAUNCHXL-CC1352P-4

    6.runing SmartRFsTUDIO7.但仍找不到设备。

    此致、

    TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、请发布您的设置的照片。

    如果您在 UniFlash 中选择"Memory -> Read Target Device"、是否会 产生任何错误?

    此外、您是否在 PC 上尝试过其他 USB 端口(以排除驱动程序问题)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack

    在 UniFlash 中读取目标器件、无错误。

    2.更换 USB 端口后,仍然找不到设备。

    3.您希望看到什么设置?

    此致、

    TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在内部询问导致此问题的其他潜在原因。

    问题开始之前、请确认 LAUNCHXL-CC1352P-4已在 SmartRF Studio 中正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zack

    LAUNCHXL-CC1352P-4绝不会 在 SmartRF Studio 中工作

    此致、

    TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-您大概是使用 CCS 刷写器件并运行示例? 基于此回复:

    我刚有几天时间、已经使用 LAUNCHXL-CC1352P-4运行了几个程序。

    澄清这些信息可以更轻松地向我们的软件团队说明。

    关于 LPSTK-CC1352R、您是否已尝试移除  LAUNCHXL-CC2640R2主机上的所有接头以便仅使用 XDS110调试器来控制 LPSTK-CC1352R? 请仔细检查布线、如文档中所示:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_academy_cc13xx_cc26xxsdk_6_40_00_00/modules/lpstk/lpstk_oobe/lpstk_oobe.html#-debugging-the-launchpad-sensortag-  

    您可能必须擦除 LPSTK-CC1352R 上的闪存(如文档中所述)。


    此致、
    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨扎克 μ A

    关于LPSTK 器-CC1352R,我尝试了您提供的步骤,和以前一样,SmartRFsTUDIO7可以找到该设备,但无法打开控制面板。

    问候 μ A

    泰迪 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您能把这个翻译成英语吗?

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack

    关于 LPSTK-CC1352R、我已尝试您提供的步骤、和以前一样、SmartRFsTUDIO7可以找到器件、但无法打开控制面板。

    此致、

    TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TDY:

    我将请我们软件团队的某个人就此提供进一步的建议。 请允许我花几天时间来做这个。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您是否可以尝试将 SmartRF Studio 重新安装在"程序文件"中以外的位置(例如、在文件夹 C:\ti\中)并重新连接电路板?

    如果错误消息是正确的、则文件 XDS110c2.dat 似乎无法打开。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack

    我已使用以下安装路径重新安装 SmartRF Studio:

    C:\ti\SmartRF Tools\SmartRF Studio 7.

    通过 USB 电缆连接 LAUNCHXL-CC1352P-4时、仍找不到器件。

    您能否重现我遇到的问题?

    此致、

    TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此步骤之后使用 LPSTK-CC1352R 会产生什么结果?

    这是很难重现这在我们的最后,它只是说"未知",不幸的。

    如果之前已对器件进行编程、典型的原因是需要清除闪存或安装文件夹。

    在尝试使用 SmartRF Studio 进行通信之前、您能否澄清这些电路板的确切使用情况/用法? 我们获得的信息越多、尝试解决就越容易。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack

    错误消息与之前相同。

    我需要使用这些板来运行 TI 15.4网络、它们已经成功运行了。
    因此、我想使用 SmartRF Studio 7来查看器件的射频指标。

    此致、

    TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TDY:

    还需要尝试一些操作:

    • 目标器件是否仍然使用 Code Composer Studio 成功连接?
    • 请上传.dat错误消息中报告的文件。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack

     已成功连接 Code Composer Studio 目标器件。

    此致、

    TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    .dat文件似乎显示 CC1352R 正确访问了这些文件、因此令人奇怪的是、给出的错误消息与"文件打开失败"有关。


    还请提供.dat CC1352P 板的文件 。  

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zack

    仅 CC1352P 电路板错误消息:

    此致、

    TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而 CC1352P 也仍然成功地被 CCS 重新接收、你可以用 CCS 把新程序刷新到它吗?

    道歉、但是由于 SmartRF Studio 中有两个独立的电路板、而且错误消息也是不同的、没有说明就会引起混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack

    CC1352P 可以  在 CCS 中成功重建和刷写程序

    此致、

    TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack

    有任何新的发展吗?

    此致、

    TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CC1352P , 总结当前状态和我们到目前为止尝试过的内容会有所帮助:

    SmartRF Studio 中一致给出的错误消息是

    操作 结果
    已检查 LAUNCHXL-CC1352P-4跳线是否处于正确位置。 跳线已正确安装。  仍显示错误消息。

    可以成功识别此错误并可以使用 CCS 刷写程序。

    确认。  仍显示错误消息。
    已使用 UniFlash 连接器件并执行批量擦除。 已执行此操作(尚不清楚是否随后使用 CCS 对器件进行了编程)。  SmartRF Studio 中仍然显示错误消息。
    在 Program Files 以外的其他文件夹中重新安装 SmartRF Studio 7。 已执行重新安装。 仍显示错误消息。
    尝试不同的 USB 端口。 仍显示错误消息。

    与另一个器件/板相比、该器件/板的错误消息看起来相当清晰-它正在被另一个工具使用。 由于您最初使用 CCS 成功刷写了器件、因此建议未正确执行批量擦除。

    请确认以上内容正确无误、并就两个要点提供反馈。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack

    我确认以上信息。

    1.我现在只有一台计算机运行 Windows 10、因此无法在其他计算机上尝试。

    2.I 确认下载并安装了我使用的 UniFlash、而不是使用网络版本。  

    在下面的帖子中、我已经正确地使用 UniFlash 来擦除闪存。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1220211/cc1352p-launchxl-cc1352p-4-error-running-ti-15-4-stack-collector_2-4g/4608400?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252520user%2525253A518487#4608400

    此致、

    TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack

    我在新计算机上安装了 SMATRF Studio 7、并通过 USB 连接了 LAUNCHXL-CC1352P-4、现在可以成功打开控制面板。
    非常感谢您的帮助。

    此致、

    TDY