This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:有关系统崩溃的一些问题。

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1228049/launchxl-cc1310-some-issues-about-system-crashes

器件型号:LAUNCHXL-CC1310

大家好、

以下是客户的请求:

客户 现在正在使用 LAUNCHXL-CC1310开发无线传输系统网络。  他使用 simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07版本中的 TI15.4收集器和传感器发送和接收无线数据。

PHY ID 为 PHY_IDAPIMAC_GENERAL_US_915_PHY_132、系统传输数据的速率为200Kbps。

网络中有5个传感器和1个收集器、每个传感器 以一秒的间隔向收集器发送100段16位 ADC 数据、然后通过串行端口将100段数据中的一段打印到计算机。 波特率为460800。

现有的问题如下:

1.收集器运行一段时间后崩溃。 时间是不确定的。 有时它崩溃2小时,有时它停止几分钟后。 这种现象是集电极根本不工作。

2.希望系统能始终处于工作状态。

此外、他还发现、当整个系统不工作时、如果重置收集器、整个系统稍后可以再次正常工作。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    如果您能提供更多有关这方面的信息、将会非常有用、以便为您提供一个有关此方面的答案。

    首先、我们需要了解有关传感器/收集器配置的更多信息:  

    这些是:传感器/收集器的报告/跟踪/轮询中断、

    有效载荷大小、RX/TX 缓冲区大小 和运行模式。 我们需要这些信息来了解客户设置。  

    客户是否能够在没有串行打印的情况下测试此打印件?  

    客户能否提供有关收集器停止工作时会发生什么情况的更多信息? 清除时执行什么函数?  

    此致、

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    由于没有活动、我关闭了此案例。