"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件
嗨、
我将使用收集器和传感器的 SimpleLink SDK 示例。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=BSEc4rl__6.40.00.13&devtools=LAUNCHXL-CC1352R1&node=A__ADh8veUDmQ809L8z0l6GtQ__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__6.40.00.13&r=BSEc4rl__7.10.00.98
我需要在运行时更改广播间隔。 为此、根据 文档 和 本文、 我将使用这段代码。
ApiMac_mlmeSetFhReqUint32(ApiMac_FHAttribute_BCInterval,FH_BROADCAST_INTERVAL2); uint16_t pibAttributeValue; ApiMac_mlmeGetReqUint16(ApiMac_FHAttribute_broadcastSchedId,&pibAttributeValue); // Increment the value pibAttributeValue++; ApiMac_mlmeSetReqUint16(ApiMac_FHAttribute_broadcastSchedId, pibAttributeValue);
我在 SysConfig 中设置了广播间隔、我可以清楚地看到发生的广播间隔正确。 当我按下按钮时、该代码运行、间隔应该发生变化。 但它没有n´t μ V。
有人能帮我解决这个问题吗? 我是不是做错了什么事还是伪造了什么东西?