This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:向 wisunfantund 添加新的自旋属性、并进行设置并通过接口获取它们

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1233055/lp-cc1352p7-add-new-spinel-properties-to-wisunfantund-and-set-and-get-them-via-the-interface

器件型号:LP-CC1352P7

我正在尝试向现有的 spinel 接口添加一些属性,以便通过 spinel 接口设置和获取相应的边界路由器配置参数。 我已经通过 pyspinel 成功地测试了功能。

现在的要求是在 wisunfantund 中实施相同的方法。 如何做到这一点? wisunfantund 中的哪些函数与 pyspinel 中的财产处理函数等效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritesh、您好!

    具体取决于您需要实现的内容。 您将在存储库中的 src/wpanctl 和 src/wpantund 文件夹中找到源代码。

    https://github.com/TexasInstruments/ti-wisunfantund/blob/release/src/wpanctl/wpanctl-cmds.h 具有所有命令列表。

    可以使用 connecteddevices 的实现或 wisunstack 命令来实现您自己的命令。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要设置并获取使用寿命单位参数。 您是否可以建议需要修改 wisunfantund 中的哪些文件才能这样做。 是否有任何与 wisunfantund 源代码相关的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritesh、您好!

    我们从 wpantund 修改了 wfatund、wfatund 是开源的、创建它是为了支持线程协议栈。  

    除了存储库本身提供的文档外、我们没有其他文档。  

    此致、

    SID