This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:与 CC1101:唤醒时间和睡眠模式

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1201, SIMPLICITI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1234474/cc1201-vs-cc1101-wake-up-time-and-sleep-mode

器件型号:CC1201
主题中讨论的其他器件:CC1101,,, SimpliciTI

您好!

CC1201似乎比所有器件的性能更好、但 CC1101上的唤醒时间是240us、而 CC1201是370-610us、这是什么原因?

另一个问题是、CC1201现在是否支持 SimpliciTI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 CC1101相比、CC1201是一款完全不同的无线电装置、并且由于实施上的差异、定时是不同的。

    我们不提供有关如何实施器件的详细信息。

    关于 SimpliciTI:


    不建议将此软件用于新设计。 无正在进行的漏洞修复或功能增强开发工作。  

     https://www.ti.com/tool/SIMPLICITI 上对此进行了明确说明

    Siri.