This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:查看任务堆栈大小

Guru**** 2482205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1235160/cc1310-view-task-stack-size

器件型号:CC1310

我想问一下、是否有 API 可以获取当前任务堆栈使用情况以及具有历史堆栈大小最高的 API

我当前遇到问题、我怀疑是堆栈溢出。 我需要检查堆栈是否溢出。

我尝试使用例程进行调试、但当我添加一些代码时、调试报告了错误。 它应该与接线驱动器等不相关

Cortex_M3_0:电路板复位失败:(错误-151 @ 0x0)连接期间使用的 FTDI 驱动器函数之一返回错误状态或错误。 原因可能是以下一个或多个:未插入 XDS100、XDS100序列号无效、XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动器缺失、USB 电缆故障。 使用'common/uscif'文件夹中的 xds100serial 命令行实用程序验证可以找到 XDS100。 (仿真软件包9.11.0.00128)
Cortex_M3_0:GEL:执行启动时出错(12、3、0、3006):复位失败:重新编码=-1
AT GEL_AdvancedReset ("Board Reset")[cc26x0.GEL:29]
启动时(12、3、0、3006)
IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-151 @ 0x0)连接期间使用的其中一个 FTDI 驱动器函数返回错误状态。 原因可能是以下一个或多个:未插入 XDS100、XDS100序列号无效、XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动器缺失、USB 电缆故障。 使用'common/uscif'文件夹中的 xds100serial 命令行实用程序验证可以找到 XDS100。 (仿真软件包9.11.0.00128)