This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:可以/如何使用 TI 15.4 stack 和跳频功能在传感器和收集器节点之间添加中继器/中继器?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1235009/cc1310-possible-how-to-add-a-repeater-relay-between-sensor-and-collector-nodes-with-ti-15-4-stack-and-frequency-hopping

器件型号:CC1310

您好!

我一直在研究如何使用 CC1310实现网状网络。 共识似乎是与 Contiki-NG 一致、但有随机文章指出、也可以从零开始或通过调整收集器示例来实现中继器。 不幸的是,当我试图回到这些岗位时,他们回避我。  

在边注上、在 CC13xx MCU 上运行 Contiki-NG 的效率有多高? 在电池寿命方面、我认为它的效率可能不如运行基于 TI-RTOS 的传感器/收集器示例代码那么高。

请告知、谢谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    15.4堆栈本身不提供对添加中继器的任何支持。 我建议在要使用15.4标准实现网状网络的应用中使用 Wi-SUN。 我相信您正在谈论的是6LoWPAN 网状网络应用手册、它允许使用15.4标准的网状网络。 但是、这不再得到 TI 的积极支持。 尽管如此、如果您想参考本应用手册、您可以通过此处的链接访问: www.ti.com/.../tidue96a.pdf


    关于在13xx MCU 上使用 Contiki-NG、TI 提供的外设驱动程序(和无线电软件)已经过优化、可与 TI-RTOS 和 FreeRTOS 配合使用、因此性能将优于这些操作系统。 TI 不直接支持 Contiki、因此、我无法评论 CC13XX 器件使用 Contiki-NG 的效率有多高。 你可以尝试在 Contiki 论坛上询问这个问题、也许有人之前就这样做过。