This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRFTM-STUDIO:保存的.xml 文件保存十六进制数据包数据、但作为文本数据加载

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1234914/smartrftm-studio-saved-xml-file-saves-hex-packet-data-but-loads-back-as-text-data

部件号:SMARTRFTM-STUDIO
主题中讨论的其他器件:CC1120

使用 CC1120时、我保存数据包数据的特定十六进制模式(在"高级"下)并选中十六进制框时、数据错误地作为文本数据导回、但十六进制框已正确选中。  不确定是否应该有另一个称为 HexPacketData 的属性、但无论是否选中 Text 还是 Hex、数据都以文本形式加载回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我认为这是一个已知错误。 如果连续两次打开同一个文件、第二次数据将正确显示为十六进制值。

    Br

    Siri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考。  如果转到.XML 文件并将属性"m_rbtRandom"、"m_RBT_text"和"m_RBT_Hex"移至"m_edtRandomPacketData"属性上方、它可以解决问题。  显然,RandomPacketData 和 PacketData 属性是在知道 Random、Text 或 Hex 属性是否实际已知之前被读入的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢分享:-)

    Siri.