This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:如何配置高数据速率

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1236259/cc1311p3-how-to-config-high-data-rates

器件型号:CC1311P3

您好!

我将 SmartRF Studio 7与两个 cc1311p3-Launchpad (一个 RX、另一个 TX)配合使用、并 希望以尽可能高的数据速率以435MHz 的频率发送数据。
从"1Mbps、350kHz 偏差、2-GFSK、2.2MHz RX 带宽"设置开始、将频率更改为435MHz 并增加符号速率、同时调整 偏差和 RxBW、我使 其正常工作、直至达到1500kBaud。 任何更高的值 和 PER 都会增加。

根据 cc1311p3的数据表、支持高达2MSPS 和4GFSK 的高数据速率。
我在技术参考手册中没有找到任何相关内容、 是否可以将4-GFSK 配置为 CC1311?
是否有任何推荐的配置可实现 2MSPS 的符号速率?

此致!