This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:与生产级实施和部署策略相关的查询

Guru**** 2599195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1235544/cc1312r7-queries-related-to-production-grade-implementation-and-deployment-strategies

器件型号:CC1312R7
主题中讨论的其他器件:CC1312R

您好!

我对 CC1312R 和 CC1312R7有疑问。

因为我正处于开发阶段、并且遇到了与生产级实施和部署层次相关的几个问题。

1) 1)由于 TI 不建议将 PYSpinel 用于生产级别、因此边界路由器到网关/云接口 MCU/平台的理想方法应该是什么?


2) 2)由于它是网状网络、因此用于部署现场勘测和规划至关重要、因为 TI 是否为此推荐了任何工具? 它支持 WISUN 拓扑?


3) 3)对于 NMS (网络管理)、TI 是否具有与给定的 WISUN SDK 配合使用的任何参考或建议?

4) 4) TI 是否建议使用任何工具来测量边界路由器周围的本底噪声或本底噪声?

5) 5)使用 WISUN (CC1312)在 Contiki 上提供任何方向/更新、如果已知的话?

6)我们可以同时运行 wfantund & pyspinel 吗? 是否有相同的指南或入门指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、KD、

    我们确实看到 pyspinel 被用于评估和应用开发。 如果部署基于 python (已解释和未编译)的应用程序不是问题、则 pyspinel 可以用于应用程序开发。  

    1. pyspinel 的替代方案是 wfantund ,它为 Linux 主机上的边界路由器提供了 IPv6接口。  您可以在以下位置找到存储库: https://github.com/TexasInstruments/ti-wisunfantund

    2.要了解部署站点中的无线电物理层性能,您可以使用 Smart RF Studio 进行评估。 目的是在站点执行快速性能(PER)测试、以获得估计的单跳范围。  

    https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO

    如果您想进行一些快速的、更全面的网络设置和测试、此 SimpleLink Academy 可提供帮助: dev.ti.com/.../wisun_fundamentals.html

     3.客户可以自由使用自己的网络管理软件。 但我们确实提供了 Linux Web 服务器示例、可用作开发的起点。 请在上面链接的 wfantund 库中找到示例。

    4. SmartRF 工作室驾驶室可用于此目的。 在连续 RX 模式下使用器件可用于测量特定频率的本底噪声。

    5.不可以、Contiki 和 Wi-SUN 是两种不同的网状解决方案、我不认为这两个网络之间存在任何互操作性。  

    6.目前,这不是我们测试的,或者这不是我们认为的要求。 但我会向 rnd 咨询并回复您。  

    此致、
    SID