This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:CC1352P:低于1GHz TX-20dBm 输出

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352P, CC1352P, CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1236019/cc1352p-cc1352p-sub-1-ghz-tx-20dbm-output

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:、、 CC2652P

您好!

我知道、LAUNCHXL-CC1352P 有三个版本、如下所示。

LAUNCHXL-CC1352P1:868/915MHz 时最高为20dBm、2.4GHz 时最高为5dBm
LAUNCHXL-CC1352P-2:868/915MHz 时最高为14dBm、2.4GHz 时最高为20dBm、可用于支持 CC1352P 和 CC2652P
LAUNCHXL-CC1352P-4:433MHz 时最高为14dBm、2.4GHz 时最高为10dBm

我想按如下方式进行设计、可行吗?

433MHz (403-470MHz 确切频率)、仅达20dBm、  带有普通 RF 接收器

如果需要、我可以获取参考设计文件吗?

提前感谢。