This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:cc1352p7-1

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1235703/lp-cc1352p7-cc1352p7-1

器件型号:LP-CC1352P7

您好

我们计划使用由3.6V LiSOCl2电池(主 电池)供电的 CC1352P7-1定制板、在..using 中获取 launchpad 参考设计中的设计文件。

问题1:

1. 由于控制器是可变电压兼容的,我们可以在没有任何电压调节器的情况下使用相同的电池吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着您要使用3.6V 电池为无线电部件供电? CC1352的规格高达3.8V、这意味着如果您使用3.6V 电压、则不必使用稳压器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。