This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:TI15.4堆栈- CC1311R3的传感器示例

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1311R3, CC1311P3, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1230171/cc1311r3-ti15-4-stack---sensor-example-for-cc1311r3

器件型号:CC1311R3
主题中讨论的其他器件:CC1312RCC1311P3SysConfig

大家好、

是否有任何可以用于刷写 CC1311R3芯片的示例应用程序? 我有一个在 CC1312R 上运行的应用、但现在我想在 CC1311R 上刷写相同的代码。 据我了解、TI 关于更换芯片的建议通常首先从 SDK 中下载类似的示例、找到所需的芯片。 但我找不到适用于 CC1311R MCU 的 TI15.4 Stack 的任何示例。  

如何准备将项目从1312更改为1311?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    我们在此处提供了这样的指南: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98/docs/ti154stack/html/cc13xx_cc26xx/software-on-cc13x1x-26x1x.html#cc1311r3

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    感谢您的快速回复。

    一个问题:以下图像中突出显示的部分提到了要重命名为"LP_CC1311P3..."的文件副本 但是、.meta 文件夹上已经有一个具有该名称的板级配置文件。 不应该将其重命名为"LP_CC1311R3..." 代替? 因为这是我们的目标?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:为什么最大 Tx 功率仅显示13而不是14?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    不可以、这没问题、因为LP_CC1311R3稍后您会在 SysConfig 文件中将其更改为。

    根据数据表、就 TX 功率而言、启用升压模式时可用的功率为14dBm。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arthur、

    但在 CC1312R 中、如果我激活"强制 VDDR"、我可以在 SysConfig 中选择14dB。 但是、在用于 CC1311R 的 SysConfig 中、没有14dB 选项、即使"强制 VDDR"处于活动状态、显示的最大值为13。 14dB 选项从不出现。

    发生什么事了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 JD、

    问题可能来自我们的无线电设置。 我目前正在检查出现了什么问题。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arthur、

    谢谢、当您发现我需要14dB 选项时、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 JD、

    这确实是我们的无线电设置的一个问题。 我们当前正在使用过时的电源表。 必须对此进行更新。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arthur、

    让我知道如何解决它, 一旦你得到了答案。 我们很快将进行认证、我们需要14dB 设置才能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    下面是一个 SDK 补丁、可供您使用14dBm 设置:

    • 在 sources\ti\devices\radioconfig\.meta\config\pa_tables\cc13x1_cc26x1_r3中、复制以下文件:
    • 在 sources\ti\devices\radioconfig\.meta\config\cc1311r3文件夹中、复制以下存档的内容。

    感谢您的耐心等待、

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的工作是亚瑟。

    谢谢你。