This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:Contiki-NG 现已有初步修复、因此可与 TI 兼容

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1236712/cc1312r7-contiki-ng-now-has-a-preliminary-fix-making-it-ti-compatible

器件型号:CC1312R7

有关包含此修复程序的分支,请参阅 github.com/.../bitrev-cc13xx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您将此问题通知后续团队。 您是否有时间进行测试?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    是的、我们做了一些初步测试、到目前为止它仍然有效。 我们将开始进行更广泛的集成测试。a..p.
    我们正在直接与 RI.SE 的 Joakim 合作、后者快速实施了修复。
    希望它将包含在下次发布的 Contiki 正式版本中。

    此致
    奥拉