This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:EnergyTrace 电压

Guru**** 2482215 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1233734/launchxl-cc26x2r1-energytrace-voltage

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

您好!

我正在使用 LAUNCHXL-CC26x2R1、并想在 CCS 中使用 Energytrace。 默认电源电压为3.3V。  但我想将其更改为1.8V。 我找到了几个可以更改电压的位置。

1.在 Preferences -> Code Composer Studio -> Advanced Tools -> EnergyTrace 中

2.在 TargetConfiguration .ccxml 文件中

但没有发生任何情况。 我有什么问题吗?