请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我有三个 LP-CC1352-P7-1板、我用它们来设置 Wi-SUN 网络。
一个电路板运行 ns_br_src 示例、一个电路板运行 ns_Coap_node_src 示例、最后一个电路板设置为 Smart RF Sniffer。
否则、一切似乎都可以正常工作、但 Wireshark 显示每个捕获的数据包的 FCS 不正确。 Wireshark 屏幕截图已附后。

我的设置中有什么问题吗?或者 FCS 不正确的原因是什么?