This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:RF Studio 2.29使用 TrxEB 板且 CC1120处于射频监听模式崩溃

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1232864/cc1120-rf-studio-2-29-using-a-trxeb-board-with-a-cc1120-in-rf-sniff-mode-crashes

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件: CC1125

去年秋天、我断开了一个 RX/TX 项目、我将重新开始它。  在原型板上、我遇到了在射频监听模式下丢弃大量数据包的问题、但标准操作(数据包 RX 和 TX)每次都运行得很好。  因此、我又回来尝试弄清这一点了。  先说重要的。  我把 RF Studio 升级到了2.29 ,只要我使用 TrxEB 板进入 RF 监听模式(开始),什么都不会发生,当我停止时,它会崩溃的应用程序。  有人有此问题吗?  当我以前使用过2块 TrxEB 板时、这种情况从未发生。  所以、我认为升级可能会有所帮助。  有什么想法吗?  数据包 RX 和 TX 与2.29配合使用时表现良好。  不仅仅是射频监听模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看发行说明(https://software-dl.ti.com/lprf/smartrftm_studio/2.29.0/exports/rev_hist.html)可知、CC112x 没有任何更改、因此如果确实是这种情况、我们需要进一步研究。

    如果您可以尝试以下方法来获取有关此方面的更多信息、将会有所帮助:

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、

    我想它是2.21、是一个较旧的版本。  不是完全确定,因为我更新了两台机器,没有完全注意。  将使用 SmartRF 设置2个 TRXEB 板进行射频监听、但不使用 TRXEB 板上的显示屏、以刷新我的内存。   这与为数据包 RX 设置一样、我的特定频率是434MHZ、只是选择 RF 监听、然后开始吗?  还是漏掉了一个阶跃?  因为数据包 RX 和数据包 TX 与我一起工作、只需将频率更改为434、便可实现。

    萨顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要问题是我的 TrxEB 板之一不再正常工作。  USB 模式不起作用。  开关 S2不会像我使用的另一个电路板那样禁用显示屏并打开橙色灯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是仔细检查一下(作为第一步)、您是否完成了  SWRU294  (SmartRF 收发器评估板"TrxEB"用户指南): https://www.ti.com/lit/swru294 ?

    如果您已经执行此操作、我将需要检查正确的流程(使用 TI CC1120评估板)、并查看我最终是否使用 SmartRF Studio v2.29看到该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我已经使用 TrxEB 板很多年了、所以不确定我需要从用户指南中检查什么。  2.29可与 Packet_RX、Packet_TX 完美配合使用、并可与我的原型 TX 板通信。  只是射频监听崩溃。  我需要做的就是调用 CC1120并更改为射频监听。  然后单击"Start (开始)"(无更改)。  然后无法停止、如果您第二次按下"Stop"、则会崩溃、提示"evice_control_panel.exe 已停止工作"、然后关闭程序。  我还没有回到2.21 (我认为这是我使用的最后一个版本)、但我可能会这样做、看看会发生什么。  它在两台计算机上崩溃、所以有一些东西在运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我进入射频监听并转至底部、然后使用启动数据包和停止数据包、感觉效果很好(停止而不会崩溃)。  即使我在顶部按"Start (开始)"、在底部按"Stop Packet (停止数据包)"、也可以正常工作。  但是、如果我按顶部的"Stop"、则会崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢额外的信息( 在这种情况下,汞叶越多)。 我还将  在终端检查射频监听 v2.29、看看这是否可复制。

    我可能必须在下周一或周二向您回复此事、但如果您在此期间取得任何进展、请更新该主题帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还可以在结束时重现此情况、具体来说就是只使用 GUI 顶部的"Stop"按钮。

     

    使用 CC1125 EM 也能获得相同的结果。

    我降级到 v2.21并且还遇到了奇怪的行为-按下停止按钮(在顶部)一次似乎会停止 RX、但没有再次启用(顶部)启动按钮、只有底部的"启动数据包 RX"按钮。

    我需要向软件团队提出这个问题、因为这确实是一个问题。 感谢您指出它!

    是否可以在此期间使用底部按钮?

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我觉得很好。  只是指出问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢确认。

    关于 RX 监听问题;它已在您在此处发布的主题中分配给 Siri: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1236955/cc1120-rf-sniff-problems 

    因此、我要将该主题标记为已解决、这样就不会混合出现问题。