This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:TI Wi-SUN 路由器无法连接到非 TI Wi-SUN 边界路由器

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1234589/lp-cc1312r7-ti-wi-sun-router-unable-to-connect-to-a-non-ti-wi-sun-border-router

器件型号:LP-CC1312R7

作为 Wi-SUN 解决方案评估的一部分、我们会探索各种选项、包括 TI。 目前、我们正在考虑将一款非 TI Wi-SUN 边界路由器与 TI Wi-SUN 路由器搭配使用。 虽然非 TI 边界路由器能够检测并启动与 TI Wi-SUN 路由器的通信、但在身份验证过程中会遇到困难。 尽管确保 TI Wi-SUN 路由器的源代码中包含正确的证书、但我们仍然无法建立成功连接。 请从边界路由器查看下面的日志。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benedick、您好!  

    1.您是否可以将此日志文件发送给我们? 您可以使用您选择的任何云共享平台。  

    2.您在这里到底包括了什么?

    尽管要确保 TI Wi-SUN 路由器的源代码中包含正确的证书

    3.如果您对项目进行了其他更改,请注明。  

    我们经过认证的解决方案专为可互操作而设计。 这应该起作用。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    1.您可以通过此链接获得完整的日志。  ti_router_test.log

    2.我只使用非 TI 证书替换 TI Wi-SUN 证书。

    3、除了证书外、我还没有在源代码上做过什么。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benedick、您好!

    您能否尝试在路由器设备上保留 TI 证书。 我认为它应该能够在多个供应商之间实现互操作。

    我由于某种原因无法下载日志。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    实际上、在更改证书之前、我在没有更改源代码的情况下对其进行了测试。 然后、在测试其连接到非 TI 边界路由器后、无法进行连接、因为显示与 TLS 有关的错误。 然后、更改证书使错误消息消失、但仍然无法连接。
    您可以尝试一下吗-> ti_router_test.log。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、下面是使用默认证书的错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benedick、您好!  

    我已在 e2e 上向您发送了申请。 请检查一下、我仍然无法下载日志、这可能是因为有一些防火墙权限、但我向您发送了一个 ti 驱动器链接、您可以在该链接中上传它。   

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    我已上传您提供的链接上的日志、ti_router_test.log 是文件名。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    我们已经解决好了。 我们已经生成了新的证书、并将其用于 TI 路由器和非 TI 边界路由器。

    我感谢你提供的支持。 谢谢你。
    此致、