This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NFC 产品建议

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1236695/nfc-product-suggestion

主题中讨论的其他器件:TRF7964ATRF7970A

您好、E2E 专家!

你好。

你们有没有支持 NFC 并能够通过 LCD 屏幕发送信号的设备、和/或任何与 Linux 兼容的 NFC 设备? 我的公司正在寻找大约10,000件的订单、请告诉我您是否可以满足我们的需求、或者您是否知道任何符合此标准的供应商。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    TRF7970A 或 TRF7964A 将是支持 NFC 的器件、但是还未连接通过 LCD 运行的 NFC。 因此很难说它是否可能。

    这些器件需要一个通过 SPI 或并行模式进行通信的外部控制器。

    由于此执行是特定于控制器的、所以对这些器件没有官方的 Linux 支持。

    此致、

    Andreas。