描述:IC CC1310加热
CC1310 IC 保持在处理 室内、当处理室内的温度低于70度时、它可以通过射频通信正常工作。
当温度高于温度室内的70度时、RF 已断开。 即使温度降低到70度以下、射频仍然未连接、但 CC1310 IC 正在工作。
当电路板从试验箱外面取出时、RF 被连接、并且电源循环运行。
为上述问题提供解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
首先有几个问题:
为了避免混淆、我想对您看到的问题进行总结说明(以我们的方式):
此致、
扎克
您是否能够在电路板位于温度室中并保持在+70°C 或以上的稳定温度下执行下电上电(并观察结果)? 这只是一种在不添加附加代码的情况下进行测试的方法;如果不是最快的、还可以使用其他方法。
您还可以查看 https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/proprietary-rf-guide/debugging-index.html?highlight=synthesizer#debugging-rf-output -您可以对合成器校准信号进行路由检查。
这将有助于澄清它是否确实是 GhostOf 提到的合成器校准-大温度漂移确实需要合成器重校准。 因此、如果您处于温度发生变化的环境中、则需要定期重新校准合成器。
每次 CMD_FS调用时都会执行重新校准、因此您还可以尝试实施常规调用并查看问题是否仍然存在(如果不存在、则很可能是解决方案的一部分)。
另请参阅以下内容 以了解其他信息: