This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:UART

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1237859/launchxl-cc26x2r1-uart

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

您好!

我使用的是 LAUNCHXL-CC26x2R1。 我已经移除所有跳线以在独立模式下使用 XDS110。 是否可以从 XDS110控制 UART 引脚(RX 和 TX)或对其进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、  

    UART 通过 XDS110进行通信。 UART 将通过 RX 和 TX 引脚从 XDS110与 CC26X2R1板进行通信。 如果 RX 和 TX 引脚连接到除 CC26X2R1之外的另一个器件、则 UART 仍将通过 XDS110与该器件进行通信。 有关 UART 的更多信息、请访问该 链接。  

    谢谢。  

    艾萨克