This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRXEBK:用户面板错误? - CC1120 -地址检查

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1237500/smartrftrxebk-user-panel-bug---cc1120---address-check

器件型号:SMARTRXEBK

对于 TrxEB 板的多种配置、我有.xml 文件。  使用 RF Studio 2.29版、 我将加载一个.xml 文件、其中包含自定义寄存器值和面板值。  如果我将 PKT_CFG1保留为默认值(0x05)、DEV_ADDR 保留为默认值(0x00)、并且在.xml 文件中没有特别更改、并且如果加载了地址值为0x80的"地址检查、不广播"面板值、则不会更新寄存器。  如果用户直接更改它们、它们将更新。  看起来大多数导入的面板值与任何寄存器都没有关联、但有一些寄存器关联。  我不确定还有什么其他可能性。  意图、还是加载过程中的一个错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sutton:

    我想我最近注意到一个这样的问题,让我回来给你一个答案。

    此致、

    亚瑟