This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1311P3:如何将我的项目与单客户端射频版本的 SDK 链接在一起?

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1237438/lp-cc1311p3-how-can-i-link-my-project-with-the-single-client-rf-version-of-the-sdk

器件型号:LP-CC1311P3

您好!

我已在文档中阅读过、射频多客户端驱动程序是 SimpleLink SDK 中的默认配置。

我还阅读到、可通过链接到一个多模式或者单模预构建库来在构建配置中选择驱动程序版本。

我想链接 预先构建的单模库、但我找不到 在 CCS 中进行此更改的特定位置。

我怎样才能做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabiano:

    您可能已经从 CC13x0文档中阅读了这一内容。

    很遗憾、对于后来的 LOWPOWER-F2系列、我们还没有单个模式驱动程序来提供。

    请注意、鉴于该器件不支持 BLE、我们使用专用的 IEEE/专有无线电补丁来节省存储器。

    此致、

    亚瑟