This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:音频插入延迟

Guru**** 2578935 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200AUDBOOST, LAUNCHXL-CC1312R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1234065/cc1312r-delay-of-audio-plug-in

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC3200AUDBOOST、

大家好、  

CC1312和 CC3200AUDBOOST Booster Pack  专为通过专有射频流式传输语音的示例代码而构建。

SDK 版本 OS 6.10.00.29。

客户测得的 音频延迟为99.99ms。

请提供有关如何改善音频延迟的评论。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供您正在运行的软件示例的链接、告诉我们您正在使用什么硬件(LP 或定制硬件)、您是否对软件进行了修改、以及您正在测量什么? 向我们显示的图形是什么?

    Br

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉迟到了回复。  

    我会尽快更新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    HW:LAUNCHXL-CC1312R1+CC3200AUDBOOST

    软件: SimpleLink 音频插件(3.30.00.06)+ SimpleLink CC13xx CC26xx SDK (6.10.00.29)

    软件修改:无(只需按照 SOP 将 SDK 从3.30.00.03更改为6.10.00.29)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送指向您正在参考的音频插件的链接。

    除了 SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN 插件,我找不到任何其他东西| TI.com ,最新版本是1.50。

    还提供有关您正在显示的图表的更多信息。 您如何执行该测试、您要测量什么?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于  SimpleLink 音频插件(3.30.00.06)、请参阅:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__APGbpCahPyCLAUhr3Wyt9w__com.ti.SIMPLELINK_AUDIO_PLUGIN__RW99gST__LATEST

    关于  SimpleLink CC13xx CC26xx SDK (6.10.00.29)、请参阅  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=BSEc4rl__6.10.00.29&node=A__ABWp1w.mXU7n8HjfEIyLGQ__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__6.10.00.29

    我们将1kHz 正弦波音频信号输入到线路输入端口中。 然后测量从线路输出端口到线路输入端口的计时延迟、延迟时间为99ms。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我明天会关注这一点、因为我今天无法访问所需的硬件。

    同时、您能否测量从线路输入到 PA 信号的延迟。 对讲机开始发射后、此信号即会生效。

    输出的信号是  CPE_GPO1信号。   有关详细信息、请参阅专用射频用户指南(TI.com)。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经与我们的一位音频专家进行了交谈、他发表了以下评论。

    • 测量的延迟很大、但也不足为奇。 我通常看到使用 Opus 压缩的客户会有这种延迟、因为每个缓冲区的长度都是20毫秒(因此、如果您要维护一个包含3-4个缓冲区的队列、那么几乎可以肯定延迟达到100毫秒)。
    • 一般来说、随着数据包丢失/重新传输的恢复能力提高(反之亦然)、延迟会增加
    • 为了减少延迟、您应该
      • 减少队列中的音频缓冲区数量
      • 会缩短缓冲器的长度。 如果使用 Opus、这将需要重新构建编解码器
      • 使用不同的压缩算法(实际上对总延迟的影响很小)缩短处理时间

    Br

    Siri