This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRFTM-STUDIO:使用 CC1120时出现更多设备面板问题

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1238464/smartrftm-studio-more-device-panel-issues-using-cc1120

部件号:SMARTRFTM-STUDIO

我有一个 TX、它发送25个数据包: 10 80 01 00 12 08 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00

对于数据包 RX (正常模式)中的 TrxEB 电路板、我会得到如此显示的数据包。

10:56:47.560 | 10 | 80 01 00 01 08 09 00 00 00 00 00 00 00 00 |-28

对于处于监听模式的 TrxEB 电路板、我得到了如此显示的数据包。

11:01:33.426 | 10 | 32769 | 00 01 08 09 00 00 00 00 00 00 00 00 |-31

第二个和第三个字节显示不是80和01、而是8001 (32769)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sutton:

    在显示数据包的窗口的"Rx 监听模式"中、它假定第二个和第三个字节是序列号、因此它以十进制值的形式显示。

    Packet RX 选项卡 可以选择关闭此功能并将第二个和第三个字节显示为十六进制、但在 RX 监听模式下没有该选项。