This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:芯片功耗问题。

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1230306/cc1310-chip-power-consumption-question

器件型号:CC1310

大家好、

以下是客户的请求:

所有其它外设被关闭、并且芯片在运行 while (1)时消耗3.7mA 的电流。

该电路板是客户电路板、当芯片休眠时仅有大约2 UA。   数据表中的24M 仅为1.9mA、与实际测量值不同。

以下是  客户计划包:

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、                                                         

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    是否也在 CC1310 Launchpad 上测试了固件? 它们看到的功耗是否相同?

    我可以尝试在电路板上运行它、但可能缺少一些参数。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    他们当前没有  Luanchpad、因此无法 在 CC1310 Launchpad 上测试该固件。

    此致、                                                         

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们强烈建议客户使用 LaunchPad 来帮助弄清楚高电流消耗是由其代码还是硬件造成的。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的快速响应、

    当客户发布他的项目时、我们可以在我们的 Launchpad 上尝试他的代码吗?

    此致、                                                         

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack M ü,

    我是否知道该问题有任何更新?

    此致、                                                         

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    很抱歉这么晚才回答。

    客户是否已经拥有 Launchpad?

    客户 应尝试自行测量、我们不容易在非客户硬件上测试客户的代码。

    另外、我们不知道客户使用的是哪种设置。 为了测量功率、客户应确保没有其他活动。

    为了测量功率、客户还可以尝试通过我们的示例进行测量。

    此致、

    亚历克斯